This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:LM5170-EVM-BIDIR 感应电流和占空比测量

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170EVM-BIDIR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191585/lm5170evm-bidir-lm5170-evm-bidir-sensing-currents-and-duty-cycle-measurement

器件型号:LM5170EVM-BIDIR

你好

我将 LM5170EVM-BIDIR 用作升压转换器、我的系统是在 LV 端口提供24V 电压、并在 HV 端口提供10欧姆电阻器负载。 我有几个并发症:

我需要测量占空比值、我认为板上没有测试点。 获取占空比测量的最佳方法是什么?  

2.我还需要测量电感器电流、我在数据表中读出、IOUT1和 IOUT2引脚是输入电流监控引脚、在升压操作中为电感器电流、但在 EVM 板中对其进行了滤波。 获取电感器电流的可能方法是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    感谢您使用 E2E 论坛、了解您的以下问题:

    1.对于升压模式下的占空比、您可以使用占空比计算公式、也可以通过 SW 节点进行测量。

    2.对于电感器电流、您可能需要在电感器之前焊接一根厚导线并测量流入该导线的电感器电流、但遗憾的是电路板上没有可用于测量该电感器电流的引脚。  

    但愿这对您有所帮助

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    占空比、我需要一个信号(A 值)表示不是方波、我想将其提供给控制器以估算电感器电流、那么有什么方法可以计算或获得它。?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    理论上、您可以根据给定的公式计算它、但要记住、公式会根据您是 SEPIC 还是升压设计而变化。  

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Haroon

    感谢您的回复。

    我知道我可以通过公式计算占空比、但正如我说过的、我需要获得占空比物理信号以将其提供给我的控制器、我担心从哪里可以获得它、我找不到任何测试点或节点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    遗憾的是、我认为您无法获得告知您 EVM 中占空比的信号。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    在过去22天里、我没有看到您的更新、因此我假设问题已得到解答。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有一些内容处于打开状态、请回复、该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或主题已被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    哈里