This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551-Q1:关于补偿值

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191858/lm51551-q1-regarding-compensation-values

器件型号:LM51551-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5155-Q1

尊敬的 TI 团队

它旨在将 IC LM5155-Q1用作1.8V-6V 至12V 升压转换器。 应在补偿引脚处放置什么回路(带值)

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhriv、

    感谢您使用 E2E 论坛、关于您的问题、补偿引脚不仅仅取决于输入和输出值。 您可以参阅此应用手册、了解有关如何设计补偿环路的更多说明。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhriv、

    在过去23天里、我没有看到您提供的更新、因此我假设问题已得到解答、问题已得到解决。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有一些内容处于打开状态、请回复、该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或主题已被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    哈里