This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481-Q1:将 FA/SYNC/SD 保持悬空

Guru**** 2524750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191029/lm3481-q1-leave-fa-sync-sd-floating

器件型号:LM3481-Q1

大家好、

如果客户将 LM3481-Q1引脚 FA/SYNC/SD 悬空、会发生什么情况? IC 能否以特定固定频率工作、或者无法正常工作? 谢谢

斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    感谢您使用 E2E 论坛、关于您的问题、需要使用该引脚来调整频率、这对于通过电阻器将其固定在单个频率似乎是必要的。 如果引脚悬空、它将如何固定在一个频率上?

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    客户想知道该引脚是否可以保持悬空。 不建议使用它、或者它可以被频率不稳定所使用? 谢谢

    斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    感谢您的回复、 这是引脚不应悬空。  在 EVM 上进行测试时、电压电平为0.94V、因此不应将其悬空。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scarlett、

    在过去的24天里、我没有看到您提供的更新、因此我假设问题已得到解答、问题已得到解决。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有一些内容处于打开状态、请回复、该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或主题已被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    哈里