This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:LM3478 3V 至40V 升压转换器

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190852/lm3478-lm3478-3v-to-40v-boost-converter

器件型号:LM3478

您好!

是否可以使用 LM3478设计输出功率为6W 的3V 至40V 升压转换器。
我知道这是一个高占空比、但有可能吗?

大家好
Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您使用 E2E 论坛、根据 WEBENCH 电源设计器、您的查询应该可以也可以、但对于启动、可能需要更高的输入电压、大约为4.5V。 但是、对于3V 输入和大约40V 的输出电压、占空比限制可能是一个问题。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haroon、您好!

    为什么需要更高的输入电压才能启动以及持续多长时间?
    从3V 到35V、它应该可以正常工作。

    大家好
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    根据3V 输入下的 WEBENCH 电源设计器仿真结果、输出电压将仅上升至30-35V、为了正确启动、需要4.5V 输入。 您可以使用 WEBENCH 设计器工具的仿真选项卡来查看这一点。 请告诉我、如果您对工具本身有任何问题、它应该是直接的。  

    希望这对您有所帮助。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    在过去25天里、我没有看到您的更新、因此我假设问题已得到解答、问题已得到解决。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有一些内容处于打开状态、请回复、该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或主题已被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    哈里