This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:此 WEBench 设计是否起作用?

Guru**** 2532430 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190654/tps55340-will-this-webench-design-work

器件型号:TPS55340

您好!

我想知道此设计是否确实符合 WEBENCH 电源设计器的建议。 我担心无法在该开关频率和高占空比下完全卸载电感器、我还想知道开关电流是否计算正确并且仍然在该器件可能的最大额定值范围内。 输入为3V 源、输出为35V @ 0.3A。

e2e.ti.com/.../4150.WBDesign62.pdf
请帮助。




同样、质量更高: https://ibb.co/zSj52hD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您使用 E2E 论坛,关于您的问题,我建议您使用 TPS55340 Excel 工具计算器,该计算器可在  https://www.ti.com/product/TPS55340#design-tools-simulation 中找到 ,WEBENCH 电源设计器是设计的起点,  我甚至建议使用 TI 功率级设计器工具获取更多帮助和确认 信息 https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER

    希望这对您有所帮助、如果您有其他问题、请告诉我

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haroon、

    非常感谢你的帮助。

    该工具能否考虑到可能的最大占空比(也受损耗限制)?

    大家好

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    是的、您也应该在工具中找到它。

    希望您的问题得到解答。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    在过去25天里、我没有看到您的更新、因此我假设问题已得到解答、问题已得到解决。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有一些内容处于打开状态、请回复、该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或主题已被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    哈里