This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3485:输入电容指导和折衷

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3485

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199766/lm3485-input-capacitance-guidance-and-tradeoffs

器件型号:LM3485

您好、降压控制器团队、

我有一位客户在新 的电源设计中评估 LM3485、我们希望从您的团队那里获得一些有关在 Vin 上选择输入电容器的指导。

我们看到、典型应用电路在 Vin 上显示了一个22uF 的电容器、但其系统中有一些要求、要求该节点上的电容最大值为0.27uF

您对输入端并联使用两个0.1uF 电容器是否有任何建议或意见?它可能会对性能产生什么潜在影响?

作为参考、输入范围为9-28V、输出为3.3V、最大电流消耗为50mA

感谢您的所有帮助!

此致、

Matt Calvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    输入电容器为纹波电流提供旁路电流路径、可在瞬态期间稳定 VIN。 我建议阅读以下 技术文章 、以确定您的系统可以拥有的最小 CIN (eq 1)、并 在此处编辑您的模型的 Webench 仿真

    此致、

    Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Henry!

    我会将此信息传递给我的客户、并通知他们根据需要回复此主题以及任何后续问题。

    此致、

    Matt Calvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    谢谢、我现在将该主题标记为已解决。 如果出现任何其他问题、请重新打开。

    Henry