请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65381-Q1 尊敬的 TI 团队:
我们有一款旧产品使用 TPS65381AQDAPRQ1作为 MCU 的 PMIC、如 TI 网站所示、TPS65381QDAPRQ1与 TPS65381AQDAPRQ1引脚相同、可以完全替换它、但我们发现、如果使用 TPS65381QDAPRQ1、3.3V 输出电压将降至1.6V、 1.2V 电压轨在加电后没有输出电压、几分钟后1.6V 将恢复到3.3V。 我的问题是、这两个 PMIC 之间是否存在差异以及如何解决此问题? 很多人都想!