This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2803C:此器件的额定功率

Guru**** 2523140 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2803C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199533/uln2803c-power-rating-of-this-device

器件型号:ULN2803C

您好、专家、

我们将采用24Vin 和24Vout 设计、500mA/通道解决方案作为数字输出。

我们想知道 、如果 ULN2803C 能够做到这一点吗? 或者是否有其他解决方案可以满足此要求?

谢谢你。

此致、

Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、  

    您需要多少个通道?  如果只使用一个通道、ULN2803C 可驱动500mA。

    如果添加更多通道、则根据同时导通的输出数量和占空比、每个通道的额定电流会降低。

    请进一步说明此系统的负载条件。  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    客户需要8通道作为源类型数字输出。 首先、他们发现的是每通道电流为20mA/通道的3.3V GPIO 至24V 数字输出解决 方案、因此我们找到了 ULN2803C。 但是、客户还想知道、它能否实现24V 输入电压和24V 输出电压、并在每个通道上支持500mA 输出电流。

    谢谢你。

    此致、

    Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、  

    我已联系我们的内部团队、了解我们是否可以在所有通道同时导通的情况下提供任何有关电流能力的数据、但当所有通道同时导通时、每个通道的电流不会高达500mA。  

    您是否知道客户打算在哪个占空比下工作?  

    此致、  

    Elizabeth