This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:我对 UCC28782CD 的功能有疑问

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199814/ucc28782-i-have-a-question-about-the-function-of-ucc28782cd

器件型号:UCC28782
我对 UCC28782CD 的功能有疑问 

什么因素决定 tFDR 重启(1.5秒)的复位电压?
如果 VDD (RST)降至4.3V 以下、tFDR 重启(1.5秒)是否会取消? 
  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masashi-San、您好!  

    感谢您关注 UCC28782CD 有源钳位反激式控制器。  

    你的问题很好,我不知道答案。  我已向我们的设计团队发送请求以确定 这一点、但可能是在下周几天后、我将收到您的答案。  

    似乎有一个合理的假设、即 VDD < 4.3V 也会重置 tFDR 计时器、但我们需要一些时间来验证该假设。  
    请给我们时间进行调查。   

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masashi-San、您好!  

    实际上、我得到的回复比我预期的要快得多。

    验证了、是的 、如果 VDD 低于4.3V (典型值)、3.3V (最小值)的 Vvdd (rst)阈值、则 tFDR 计时器在1.5秒超时完成前会复位(清除、取消)。

    请注意、1.5s 时间间隔旨在在持续故障可能导致过热或电压应力的情况下提供"冷却"周期或休息时间。  重复操纵 VDD 以缩短有效 tFDR 时间会使该时间间隔的目的失败、如果不以深思熟虑的有限方式使用、可能会增加过载的风险。

    此致、
    Ulrich