This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A33:TPS7A3301RGWR 的替代产品?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198408/tps7a33-replacement-for-the-tps7a3301rgwr

器件型号:TPS7A33

您好、您能不能推荐 TPS7A3301RGWR 的替代产品、该产品具有引脚兼容性并采用相同的封装。

 

谢谢、此致。

Juan Camilo Peña A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    我们没有另一个引脚兼容且采用相同封装的负 LDO。  您是否担心库存问题?  如果是、我是否可以询问您需要哪些卷、以便我可以查看它?  如果您对 TPS7A3301RGWR 有不同的顾虑、您能告诉我它是什么吗?

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答 Stephen。

    我们对库存感到关切。 我们有一个项目的原型、我们最初需要50到100个单元进行试验。 但在最终生产中、我们将需要更多。

    此致、

    胡安·卡米洛·P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    我们可能会为您提供样片、以满足您对试用的即时需求。  我正在向计划员询问有关重新入库该器件的详细信息。  除其他详细信息外、我可能还需要计算您需要多少个器件进行生产。  当我了解更多信息以及我们是否应该将其发送到电子邮件而不是 E2E 时、我会回复。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    我们可以获取样片以满足您的试用需求(100件)。  您能告诉我您的生产数量是多少、何时开始? 如果有问题、我们可以将此对话发送到电子邮件。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    请通过电子邮件继续此对话、联系 Mario (mario.orozco@coffee-electronics.com)。 他将回答您的问题。

    谢谢、此致、

    胡安·卡米洛。