This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2674:有关输出噪声的问题。

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190554/lm2674-question-about-output-noise

器件型号:LM2674

你(们)好

我的客户询问了有关 LM2674MX-3.3的问题

LM2674MX-3.3用于量产产品。
当生产10、000台设备时、会出现2到3个缺陷。
只有有缺陷的产品正在维修、因为未找到原因。
我是因为这是间歇性现象、所以我认为这是一个设计错误。
故障现象会在输出电压产生噪声。
交换测试 A-B-A 也会重现故障。
您知道什么导致了输出电压中的噪声吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请在 SW 节点上提供可疑波形的"示波器图像"。

    此外,请提供可疑装置顶部的照片和的照片

    零件卷带上的标签。

    从原理图中可以看到、稳压器输入端需要22uF 钽或100uF 铝电解电容器

    以及100nF。  您的电感器的尺寸是多少??

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于这条线程上的时间已经超过两周了、没有任何响应、我将把它标记为"已关闭"。 如果仍需要支持、请重新打开。  

    Richard