This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:在 GPC 的数据记录期间是否允许 COT?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199732/bq78350-r2-device-fw-is-cot-allowed-during-data-logging-for-gpc

器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:BQ78350

在我的应用中、尤其是在高温范围内、电池可以进入电池过热保护、禁用放电并在恢复后继续。 是否允许在 GPC 的数据收集期间使用?

否则、我将挑选一个较小的高电流值、并且在高温范围内放电时不会触发 COT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    对于 GPC、最好调整保护阈值或禁用一些保护、因为收集准确的连续放电曲线很重要。 甚至不需要使用 BQ78350收集 GPC 数据、它只需要大学电压、电流和温度数据。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我认为我正在转向 GPC 封装主题。 我挖掘所有我能找到的数据、但我还有更多的不确定性。 您能否确认或更正我在以下行中的理解:

    我将基于单节电池测量设置 FCC 学习、该测量至少包含所有串联电池(电池岛、电池块、因为我在每个块中还具有并联电池)。 因此、  

    1.a. 我必须为 GPC 提供以 mV 为单位的最小单节电池电压。

    1.b. 我仍然必须选择串联电池数作为串联电池总数、例如12。 (是)

    真正的 CellTermV 与 CUV、EDV0和 ReserveCapacity 有何关系我的理解如下:

    2.a. 需要使用 CellTermV EDV0、其中电池将报告0& SoC。

    2.b. 当 SoC 达到0%时、CUV 可以(甚至可以被包围)低于 EDV0以具有一定的保留容量。 甚至为了防止在高脉冲负载下过早出现放电消抖(例如、当电压接近 EDV0时出现高负载踢进)、并通过 BMS 三角接线 CUV 来在 SoC 达到0%之前禁用放电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    1 - GPC 日志文件将需要电池组总电压和串联电池节数(它将总电压除以电池节数)。 请参阅本应用手册末尾的示例 :https://www.ti.com/lit/ug/sluub45b/sluub45b.pdf 

    2- CellTermV 是系统的最小电压。 CUV 通常设置为低于该电压、并根据电池制造商的建议进行设置。 CellTermV 与系统中的电子器件更相关、因此您的0% SOC。

    此致、

    Matt