This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:死区时间检测方法

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199925/lm25145-dead-time-detection-method

器件型号:LM25145

您好!

请告诉我如何检测 LM25145的死区时间。
我已确认数据表中的以下说明。
(问题1)
HO 引脚和 LO 引脚是否检测到死区时间?
(问题2)
如果以上为是、请告诉我们具体的检测值。
例如、HO 引脚上电压的50%。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    LM25145会一直等到 HO 电压低于2V、然后才允许 LO 以较小的延迟开启。

    在打开 HO 之前、它还将等待 LO 达到2V。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多