大家好、
您能否建议在下面配置 MODE/SYNC 引脚?
第一。 您能否告知以下2个案例的内部偏置情况?
a.自动/SS-ON:6k Ω 下拉至 GND
b.自动/SS-OFF:100k Ω 下拉至 GND
2。 对于 FPWM/SS-ON:1.6V 至2.5V,我计划使用 VCC 的电阻分压器对引脚进行偏置。
如果有任何问题、请告知。
VCC:上拉10kohm /GND:下拉18kohm (1.9V 至2.2V)
3号。 如果 FPWM/SS-OFF:>4.9V,我计划将 MODE/SYNC 引脚上拉至 VIN (12V)。
EN 和 MODE/SYNC 之间是否有任何序列要求?
此致、