This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM62440-Q1:模式/同步设置

Guru**** 662240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200235/lm62440-q1-mode-sync-setting

器件型号:LM62440-Q1

大家好、

您能否建议在下面配置 MODE/SYNC 引脚?

第一。 您能否告知以下2个案例的内部偏置情况?

a.自动/SS-ON:6k Ω 下拉至 GND

b.自动/SS-OFF:100k Ω 下拉至 GND

2。 对于 FPWM/SS-ON:1.6V 至2.5V,我计划使用 VCC 的电阻分压器对引脚进行偏置。  

如果有任何问题、请告知。  

VCC:上拉10kohm /GND:下拉18kohm (1.9V 至2.2V)

3号。 如果 FPWM/SS-OFF:>4.9V,我计划将 MODE/SYNC 引脚上拉至 VIN (12V)。

EN 和 MODE/SYNC 之间是否有任何序列要求?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     这里的 SS 是什么意思? SS 与软启动中相同、SS 与扩频中相同? 如果您是指扩频、则在自动模式下它将始终处于开启状态。 在 FPWM 模式下、当 MODE/SYNC 输入检测到 VIN 或 VMODE_H3时、它将关闭、根据数据表 EC 表、VIN 或 VMODE_H3大约为4.9V。 有关更多详细信息、请参阅表9-1。  

    2.我认为使用 VCC 进行模式/同步输入不会有问题。 但是、鉴于 VCC 为3.3V、为什么在扩频开启的情况下、MODE/SYNC 不仅要连接到 FPWM 模式的 VCC?

    不应悬空 MODE/SYNC、因此它可以连接到 VCC、GND 或 VIN。 这样、当器件打开时、它应该按正确顺序运行。

    此致、

    Jimmy