This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:放电/充电 FET 未导通

Guru**** 2582075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200237/bq76942-discharge-charge-fets-not-turning-on

器件型号:BQ76942

您好、团队、寻求一些建议。

PCB、该 PCB 利用 BQ76942PFBR 来监控和保护8节锂聚合物电池。 我成功使 BQ76942PFBR 通过 SPI 与 PIC 微控制器进行通信、在 SPI 中我能够观察电池电压等 我目前无法使放电/充电 FET 导通。 我测量的电荷泵电容器上的电压为11V。 是否有我应该检查的事项/寄存器列表、以确定为什么 FET 不导通? 我是否可能错过了需要声明的命令?

谢谢你。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/Battery-Board-V4.pdf

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!  

    您能否确认发送 FET_ENABLE 命令(0x0022)或 Mfg Init Config 寄存器中的 FET_EN 位已设置?


    如果已经完成此操作、您可以在 FET 状态 寄存器中验证 CHG 和 DSG FET 的状态、以查看这是否与您在 CHG 和 DSG 引脚上测量的值相匹配。

    您还可以再次检查   FET 选项寄存 器中的 FET_CTRL_EN 位是否已设置、以允许主机控制 FET、尽管默认情况下已启用、但最好进行验证。  

    最棒的  

    -Luis T