This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65983B:这是有关&quot 的相关问题的延续;在类型 C&quot 上未检测到器件;

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199743/tps65983b-this-is-continuation-of-the-related-question-for-not-detecting-a-device-on-type-c

器件型号:TPS65983B

因此、我将 TPS n 器件的默认项目设置->系统配置->常规策略配置-> Type-C 状态机从"DRP"更改为"源"。

现在、"有问题的"USB-C 显示屏每次都能连接、而不会出现问题。

配置 双端口、自供电、Thunderbolt 3器件时、还有其他有用的信息吗?  

我是否希望此设置适用于所有交替模式外设?  

谢谢。

Lyubo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lyubo、

    如果此设置也适用于其他显示器、则它应适用于其他交替模式外设。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tommy、

    是的、到目前为止、它可以在四个不同的显示屏上工作。  我想确认另外一件事- 因为我们的器件是双端口 TB3、我们需要支持 TB3隧道、我们需要将其设置为支持数据角色交换、对吧? 我们的器件本身只需要 UFP。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lyubo、

    我知道您使用的是哪个 GUI 版本以及您遵循的参考设计吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    4.14使用模板6_67和 Tapex Creek 参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lyubo、

    TBT3隧道是通过 TBT 通道完成的、您无需更改任何数据角色。

    此致。