Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, GPCCHEM, BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM、 BQSTUDIO
您好:
我们的测试中使用的电池信息如下所示。
| 电池/电池组信息 | |
| 手机/电池组制造商* | 旁路 |
| 电池/电池组模型* | LP113129 |
| 设计容量* | 1230 |
| 充电电压* | 电池:4.40V |
| 切断电压* | 3.3V |
| 化学成分 | 锂离子电池 |
加载黄金学习后 TI 提供的 FS 文件。
问题现象。
在放电期间、SOC 跳转问题、请帮助确认原因是什么?
25℃0.2C 放电(每次放电12mAh、保留10分钟)、SOC 18%- 0%

25°C 时放电电电流为1A (每次放电12mAh、站立10分钟)、SOC 10%- 1%