This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:有关放电曲线和 SOC 相应值的测试条件

Guru**** 2563330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190812/bq27426-test-conditions-regarding-the-discharge-curve-and-the-corresponding-value-of-soc

器件型号:BQ27426

你好。


我们正在尝试通过以固定电流放电来确认来自 Fuelgauge 的 SOC 读数与实际电荷相对应。
您能否确认执行此测试是否需要完全充电和放电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 请在您运行学习周期后以恒定电流执行完全充电和放电。

    www.youtube.com/watch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我们已完成黄金学习、现在正在使用黄金学习生成的 FS 文件进行测试。
    您是否意味着我们 还需要在测试器件上进行完全充电和放电、然后再进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要测试设备的使用年限(制造/型号相同)与您用于 Golden Image 的电池单元(包括学习周期)相似、就无需在测试前进行完全更改和放电。 在运行测试之前、请确保先使用宽松的电池、以便监测计具有正确的电池状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    宽松电池是否意味着我们需要使用充满电的电池、将其保留2小时、然后进行 SOC 更改测试?
    此外、这要求宽松单元格的目的是什么? 用户手册中是否介绍了这一点?


    当我们使用未放松的电池测试 SOC 时、使用 1A 电流和连续放电时、SOC 值会改变1%(意味着测试通过)。
    但是、当每次放电12mAh 时、在10分钟的休息时间内执行测试时、会从24%跳到0%、这与不放松的电池之间是否存在相关性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宽松电池的用途是监测计需要确定电池状态(放电深度)、以此作为监测算法的参考点。 理想情况下、这是通过真正的开路电压测量来实现的。 这也是一个重要的原因、因为算法依赖于正确的电池状态、因此不建议在定期使用期间重置监测计。 它会持续监控测量结果、并在条件正确时更新电池状态。 但是、如果您运行测试、则电池状态正确至关重要、否则测试将显示较低的精度、直到测量仪表的自动校正条件正确为止。

    用户手册中未直接介绍该特性、但它是阻抗跟踪算法的一部分。 请参阅 TI 培训、了解阻抗跟踪信息:  

    https://training.ti.com/impedance-track-benefits

    www.ti.com/.../slyp819

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    在进行精度测试时、它可以执行完全充电、完全放电和放松、从而满足精度测试要求。

    但是、如果在使用过程中需要更换电池、或者电量监测计异常重置、则在应用场景中可能无法执行完全充电、完全放电和放松、如何确保电量监测计在此场景中获得准确的电池状态?

    在大规模生产中、执行充满电、完全放电和放松需要大量时间、这会影响生产率、是否有任何解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果监测计已重置、则主机 uC 可以使用 ITPOR (表示监测计已重置)检测到此情况。 如果 ITPOR = 1、加载黄金映像、然后恢复状态子类和 Ra 子类。 您可以定期(例如每周一次或每10个周期一次)将 Ra 和状态子类保存在主机系统持久性存储器上。

    如果更换了电池、主机 uC 应将黄金映像写入监测计。 如果电池是新电池、则其运行方式应接近黄金映像所描述的内容、并且监测计将在定期使用时自动校正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    如果电量监测计重置、则需要加载保存在 NV 中的 FS 文件。 如果更换电池、则需要加载原始 FS 文件。 这种理解是否正确?

    10个周期是否意味着10次完全充电<->放电?

    我是否只需要保存 RA 表和 Gas Gauging->State 的数据、这两个子类 ID?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的理解是正确的。

    10个周期只是经验法则。 想法是对单元格参数进行快照、以便捕获参数的变化(由于时间和/或周期)。 这些参数通常不会快速变化(如每小时、每天甚至每周)、因此无需经常从监测计读取状态和 Ra 类。 要以科学方法回答这一问题、您必须检查电池在使用案例中的老化情况、但由于这对您来说是大量的工作和分析、因此通常更容易一次保存状态和 Ra (例如、每10个周期、 该值应足以避免 Qmax 和/或 Ra 出现明显降级。