This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:化学 ID 不正确

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197684/bq27520-g4-chemistry-id-not-correct

器件型号:BQ27520-G4
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMBQSTUDIO

使用 GPCCHEM 的客户匹配 ID、但结果不正确、 CHEM ID 电池为1200mAh、其电池为350mAh。 下面是 GPCCHEM 的上传文件和报告。 请检查数据是否有任何错误。

e2e.ti.com/.../1832.GPC_5F00_ChemID_5F00_Data.zipe2e.ti.com/.../7181.GPC_5F00_report.txte2e.ti.com/.../0636.MiscInfo.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    我们通常希望看到偏差小于3%。 在执行 GPCCHEM 日志时、请确保删除所有保护器。 如果您仍然没有找到好的匹配项、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,希里什

    我们如何使偏差小于3%、导致偏差的关键因素是什么? 我按照 TI 的参考手册执行了 chem ID 流程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    如果正确遵循 GPCCHEM 流程、则化学数据库中可能没有这种类型的电池。 您能否检查您的电池是否在 bqStudio 的化学成分列表中?

    如果未找到3%以内的匹配项、您需要将未表征的电池发送给 TI 以获取新的化学 ID。 根据队列中的数量、表征过程可能需要2到6个月。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在已经完成了化学 ID 测试:2105最佳化学 ID 最大值 偏差,%:2.62。 时间
    我在 Battery Management Studio 中查看了列表、选择的 Chem id 电池为8000mAh 镍镉电池/碳氢电池、但我的电池为350mAh 4.2V 锂聚合物电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    实际上、我们有一些很好的常见问题解答、这些常见问题解答应解答您有关如何查找化学 ID 以及哪些方面很重要的问题。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100656/faq-how-do-i-find-a-chemistry-id-for-my-battery

    此致、

    Wyatt Keller