This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:如果我更改已拒绝命令的值、是否需要重新执行黄金学习?

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200093/bq27426-if-i-change-the-value-of-externed-command-do-i-need-to-re-execute-golden-learning

器件型号:BQ27426

1.修改 TermV 有效 t 值时是否需要重新执行黄金学习? 原因是什么?

2、如果修改终止电压的值、是否需要重新执行黄金学习? 原因是什么?

3、如果修改 Reserve Cap-mAh 的值、是否需要重新执行黄金学习? 原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在数据存储器中进行的任何更改都需要新的黄金映像。 黄金映像包含所有配置参数。 如果未更新黄金映像、则监测计不会以最新配置运行。

    建议首先测试给定应用的监测计。 在创建黄金映像之前、应调整并测试监测计。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:不

    2:不

    3:不

    这些参数都不会影响 Qmax 和 Ra、因此您无需重复黄金学习。

    正如 Jose 所说的、您必须在更改任何参数后导出新的 Golden Image。 但您无需重复1、2和3的整个学习过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    电池完全充电电压为4400mV。

    假设。

    当进行黄金级学习时、终止电压设置为3300mV、SOC100%-0%对应4400-3300。

    实际使用设置为3200mV、SOC100%-0%对应于4400-3200。

    我们如何确保准确的 SOC 预测而不重新执行黄金学习?

    由于 OpConfigC->SOCHold1=1、因此如果修改了 Terminate Voltage=3200mV、SOC100-1%对应4400-3300、SOC1-0%对应3300-3200。 这种理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ChemID 包括 DOD 上的电阻曲线(形状)。 它将在学习周期内测量14个离散 DOD 点处的电池电阻。 每当测量电池电阻时、它都会计算比例因子、该比例因子将应用于电阻分布的其余部分。 因此、监测计无需测量每个 DOD 点。 当然、如果你一直运行一个学习周期直至 DOD = 1.0、质量会更好、但这并不是必需的。

    >由于 OpConfigC->SOCHold1=1,因此如果修改了 Terminate Voltage=3200mV,SOC100%-1%对应4400-3300,SOC1-0%对应3300-3200。 这种理解是否正确?

    否 SOC100%-0%是从充满电到负载电压= 3200。 在4400mV 至3300mV 范围内、它不是100%- 1%。 一旦您更改终止电压、0%始终用于负载电压=终止电压。 但在3300mV 的负载电压下、它不一定是1%。 该百分比取决于温度、负载和化学成分。