This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:ISO7637-2

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2663, LM76202-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199917/tps2663-iso7637-2

器件型号:TPS2663
主题中讨论的其他器件: LM76202-Q1

您好专家、

请问我们是否有 符合 TPS2663标准的 ISO7637-2?

此致、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    ISO7637-2是器件必须为 Q100的汽车市场的要求  

    TPS2663不是 Q100。  请查看  LM76202-Q1

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    客户正在设计的产品属于汽车售后市场、因此他们不会请求通过 AEQ-100作为器件级别。 但是、它们仍然希望通过负载突降测试。 参阅应用手册 SNVA681A、客户是否可以将电路添加到黄色方形下方并保护负载突降?  

    此致、

    Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Allan 的详细介绍。

    您能否共享负载突降规格? 是用于12V 还是24V 电池?

    此致、

    Rakesh