This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5575-Q1:使用 LM5575-Q1的-15V 电源的最大输出电流

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5575, LM5013-Q1, LM5576, LMR38020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199375/lm5575-q1-maximum-output-current-for--15v-supply-using-lm5575-q1

器件型号:LM5575-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5575LM5013-Q1LM5576LMR38020

当我将电路 https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=6BB501A5D5ECDDB3的输出电流增加到900 mA=A 时 、将显示以下错误消息。  此设计的+15版本具有1A 负载 、可在 Webench 中工作。
 

这是 Webench 问题还是电路限制为840mA?

此致、

Dave



 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、  

    反相降压-升压转换器的平均电感器(和开关)电流始终大于负载电流。

    因此、适用于降压的负载电流可能不适用于反相降压/升压。  

    有关更多详细信息、请参阅此应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/snva856b/snva856b.pdf#page=6

    Webench 根据给定条件和估算的效率检查最大开关电流。  

    在这种情况下、在具有23V 输入和-15V 输出的反相配置中、0.9A 负载时的总开关电流将超过1.5A (假设效率<100%)。  

    LM5575是1.5A 器件。  

    您可以尝试使用 LM5576 (基于相同的系列、但具有更高的电流能力)或查看其他更现代的器件、例如 LM5013-Q1或 LMR38020。

    此致、  

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Denislav、

    如果  每两分钟超过 Webench 计算出的840mA 限值5秒、会发生什么情况。  具体  而言、如果在短时间内超过1、5A 开关限值、输出电压会发生什么情况?

    此致、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、  

    随着逐周期电流限制的启用、输出电压将下降。  

    负载越高、Vout 的压降就越大。  

    此致、  

    Denislav