This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2679:组件 LM2679-5S 在短路测试后失效

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193898/lm2679-component-lm2679-5s-dead-after-short-circuit-test

器件型号:LM2679

您好!

我有自己 的 LM2678-5S 实验板(一切运行良好)、我更换了 LM2679-5S (兼容封装、具有保护功能)、并添加了一个 radj = 6.2K/CSS = 3.3nf。 如果我加载 Vout、一切都正常。

但当我尝试短路时、组件 LM2679会死。 我不知道原因、因为组件没有烧断。 一

我使用实验室电源。 Vin = 30伏。 无负载电流约为4mA、但在短路后、电流为124mA。 组件已死。

您是否知道为什么电路板不能短路?

我的 BOM:

L = 15uH    70-IHLP67GZER150M1

U= LM2679-5S

D = MBRB1060-E3/45

此致

弗朗克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franck:

    您是否在短路期间探测了输出或输入电压?

    我怀疑短路可能会导致负 VOUT、并超出 FB 的负引脚电压。  

    您必须在短路期间对其进行探测以进行确认。

    首先、我建议尝试软短路、在软短路情况下 、您设置的电流刚好超过电流限值、因此可能会尝试在执行硬短路之前加载10A。

    此外、请探测输入电压并确保其不会尖峰或振铃。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记因不活动而解析。 如有必要、可随时重新打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我在我的电路板和 TI 评估板上尝试了所有测试。 我的二极管 MBRB1060-E3/45有问题。 如果我使用相同的评估板二极管(MBRD835L)、则我的板 正常。 我将尝试使用另一个二极管、以了解我的二极管为什么存在问题。