This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电路过压和过流保护

Guru**** 2548910 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4811-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200596/circuit-protection-from-over-voltage-and-current

主题中讨论的其他器件:TPS4811-Q1

您好!

我在汽车领域。

我需要 为我的电路提供过压保护和过流保护。

最大 输入为 100V/5.0A

标称输入电压为60V

OV 和 OC 值需要可设置。

在我检查时、我只发现最大输入电压为60V。

请您推荐合适的器件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chin Nan、

    这种类型的器件很可能属于电子保险丝目录。  我已分配给 Rakesh、他能够更好地回答您的问题。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chin Nan、

    如果您有任何疑问、请查看 TPS4811-Q1并告知我  

    此致  

    Rakesh