This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256303:低电压和低功耗范围的应用

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200292/ucc256303-application-in-low-voltage-and-low-power-range

器件型号:UCC256303

您好!

此 IC 是否可用于基于 LLC 设计的低功耗应用。

我的要求是- Vin=6-40V、Vout=24V、电源=1-5 W  

LLC 转换器具有次级侧调节功能且适用于上述工作范围的任何其他类似 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这已分配给产品专家、他们将很快返回给您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    您能告诉我为什么要在这里使用 LLC 控制器吗? 我提出这一问题的原因是、一般而言、当输入电压接近400V 时、会使用 LLC。

    对于此类低输入电压和低功耗应用、反激式转换器应能满足要求。

    此致

    曼尼甘塔 P