This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:我对 UCC28782CD 的功能有疑问

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200322/ucc28782-i-have-a-question-about-the-function-of-ucc28782cd

器件型号:UCC28782

感谢您的回答。 让我再问一个问题。

请查看下面的数据表。 



(SCP)输出短路保护的等待时间为1 μ s
操作小于 topp、小于 topp 意味着立即? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masashi-San、您好!  

    感谢您关注 UCC28782 ACF 控制器。  

    在输出短路的情况下、等待时间几乎可以是即时的、但不能是即时的。

    短路情况是严重过载的特殊情况。  正常过载允许在 OCP 关断前保持 TOPP (~160ms)。  在 topp 间隔期间、VDD 持续高于 UVLO 阈值(Vvdd (off) )(由输出电压决定)。    

    在发生短路的情况下、Vout 被拉至过低以维持 VDD、因此 VDD 下降到 UVLO。  当 VDD 仍> Vvdd (off)时、反馈环路将 Vcst 驱动至高于 Vcst (opp)阈值、并启动 topp 计时器。  VDD 电容器放电至 UVLO 所需的时间有限。  一旦达到 UVLO、就会满足 SCP 的两个条件、同时发生 SCP 关断。  不是很立即、但比 topp 快得多。   

    请注意、如果短路阻抗足够低、使 VS 处的反射电压低于初始启动阈值电压(VVS < VVS (SM2))、则这是触发 SCP 关断的替代标准。  但关断延时时间仍然涉及 VDD 放电至  Vvdd (off)。

    因此、SCP 响应不是很及时、但比 topp 要快得多。  

    此致、
    Ulrich