This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:Tps65987无 SPI 闪存

Guru**** 2561620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198752/tps65988-tps65987-spi-less-flashing

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件:TPS65987DTPS65987

HII 技术官僚、  

我的定制设计板有一个 tps65987D、但它没有连接 SPI。 要通过主机控制器刷写该代码、我可以为其获取 sudo 代码。

谢谢  
Anshuman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anshuman:

    您要设计的终端设备是什么? 您是否正在使用 TPS65987DH PD 控制器?

    通常、我们建议客户使用和 SPI 闪存、因为这正是我们在参考设计中所拥有的。 您是否有任何避免/不能使用外部 SPI 闪存的原因?

    看起来我们目前没有在线提供有关 TPS65987闪存的文档、我将在内部询问是否有任何可用的文档。

    我与一名团队成员讨论了所引用的文档、似乎该文档已被删除。 我可以查看是否可以找到副本、但同时请回答上述问题。

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Chris、  
    它是我正在设计的监控产品。

    [引用 userid="416726" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198752/tps65988-tps65987-spi-less-flashing/4518674 #4518674"]您是否正在使用 TPS65987DH PD 控制器?

    是的、我正在使用 tps65987DH PD 控制器。

    [引用 userid="416726" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198752/tps65988-tps65987-spi-less-flashing/4518674 #4518674"]您是否有任何理由避免使用/不能使用外部 SPI 闪存?

    我之所以寻找这种特定方式、是因为我们为 PD 控制器选择的配置是 BP_ECWAIT_Internal。 因此、一旦我 无法刷写来自 TI 的新制造的 PD、 相反、我需要将 BUSPOWERZ 配置更新为 BP_WaitFor3V3_internal。

    选择 BP_ECWAIT_INTERNAL 的原因是为了支持在电池电量耗尽模式下启动电路板。

    您能不能简单地告诉我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anshuman:

    [引用 userid="512623" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198752/tps65988-tps65987-spi-less-flashing/4525467 #4525467"]选择 BP_ECWAIT_INTERNAL 的原因是为了支持在电池电量耗尽模式下启动电路板。[/quot]

    BP_NoWait 还应支持电池电量耗尽模式。

    我将向您发送一个朋友请求、以获取更多信息。

    谢谢、此致、

    Chris Lim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这会非常好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在关闭此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已关闭