This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:是否可以根据充电器提供的信息使用 MCU 测量电池容量?

Guru**** 2826845 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200305/bq25723-is-it-possible-to-measure-battery-capacity-with-the-mcu-from-info-provided-by-the-charger

器件型号:BQ25723

我们目前处于原理图输入阶段。 尝试查看是否可以在不使用单独的电量监测 IC 的情况下获得1%或2%以内的电池容量百分比读数。

 BQ25723具有 IBAT、我认为它也通过 i2c 寄存器提供电池电压。 是否可以使用这些电流/电压值并将 MCU 用作库仑计数器?  

谢谢你

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    这是可能的、但非常困难。 无论充电器 IC 可以做什么(它只能通过 ADC 提供电流和电压读数)、这都是一个问题、即您是否能够提出该算法以及 您对自己 MCU 算法的信心程度。 锂离子电池 可能非常微妙且危险。

    我建议使用专用电量监测计。

    谢谢、

    Peng