This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:UCC256404

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198292/ucc256404-ucc256404

器件型号:UCC256404

在我们的一个应用中、我们将 UCC256404用于 LLC 设计。 设计细节如下

输入电压- 300V DC

输出功率- 200W

输出电压- 28V

输出电流- 7.2A

谐振电容器- 22nF

谐振电感器- 28uH

初级电感- 120uH

BW 上部电阻器-20k,BW 下部电阻器-3k (用于禁用突发模式)

RLL 上部- 750k、RLL 下部- 75k

CLL - 100nF

VCR 上盖- 47pF/1kV、VCR 下盖- 5.6nF

在空载条件下、LLC 输出电压恒定为30V。 当我们尝试以10W 的最小负载加载系统时、输出电压控制在28.7V。

在轻负载条件下、系统以数据表中所述的突发模式运行。

当我们尝试将系统负载增加到200W 时、系统死机以突发模式运行、输出电压调节效果不好。

如何在负载增加时使系统退出突发模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此任务已分配给产品专家。 请等待两个工作日回复。

    谢谢你

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adhithiyan、

    为了进行调试、请移除 LL/SS 引脚上的上电阻器。 LL/SS 引脚的下电阻器可以是任意值。 因此、BMTH 和 BMTL 值将是最低的(0.2)。  

    此外,您能否将设计计算器(https://www.ti.com/lit/zip/sluc675 )与原理图值共享。 我将验证并推荐最终原型所需的值。

     此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4064.UCC25640x-Design-Calculator-Rev4.0.xlsx

    您好、Manikanta、

    我已移除 LL 引脚的上电阻器。 较低的电阻值= 402k。

    尽管系统仅运行是突发模式。 随附了包含现有值的设计表、以供您参考。  

    请仔细检查并告知我们解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以分享这些波形吗?

    1)开关节点电压、VCR 引脚电压、输出电流、输出电压

    2) RVCC、VCC、FB 引脚、LL/SS 引脚电压

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Ti_2D00_Support.xlsxe2e.ti.com/.../1033.UCC25640x-Design-Calculator-Rev4.0.xlsx

    您好、Manikanta、

    我已经分享了您请求的波形。

    另请查找更新的设计表。

    考虑到一次侧漏电感谐振电感被取为29.6uH。

    谐振电感- 24uH

    一次侧漏电感- 5.6uH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Adhithiyan、

    感谢您分享波形。 转换器以突发模式运行。 此外、有时转换器会到达 ZCS 区域(即 LL/SS 引脚电压升高时)。

    我想看一看补偿器。 那么、您能否与我分享整个原理图。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta、

    我想通过邮件发送原理图、因为我们在此处共享原理图时有一些限制。 请查看您的邮件中的原理图。 仔细检查、如果您发现任何问题、请告知我们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到了您的电子邮件 Adithiyan。

    我将查看它并返回给您。 由于我们将通过电子邮件进行讨论、因此我将关闭此主题。

    此致

    曼尼甘塔 P