This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:关于 TPS51225

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200441/tps25750evm-regarding-to-tps51225

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件:TPS51225

大家好、团队、

我收到了客户的问题。  连接到 PP5V 的 TPS51225的5V 输出是什么? 这是否意味着能够从 USB-Type C 终端输出5V 电压?

此致、

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、

    TPS51225的5V 输出连接到 PP5V 以提供5V 电压。 为了在端口上输出5V 电压、您需要能够从某个位置提供5V 电压。

    非常尊重、

    Brandon Beader