This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我需要一个锂离子电池充电器解决方案、该解决方案可为电池充电、并在充电时为负载提供4.2V 或更低的固定电压。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25620, BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200269/i-need-a-li-ion-battery-charger-solution-which-charges-the-battery-as-well-as-give-fixed-4-2v-or-less-to-the-load-whil-charging

主题中讨论的其他器件:BQ25620BQ25616

尊敬的 TI 团队:

       我正在搜索具有以下规格的锂离子电池充电器解决方案:-

锂离子电池的最大充电电流为2A。

2.它应该由 USB 或5V 适配器充电。

3.从 USB/5V 适配器充电时,电池应同时充电,并提供连接到负载的4.2V 或更低的输出电压。

4.拔下 USB 时,电池应充当电源。

我还附上了一个方框图供参考。

e2e.ti.com/.../Block-Diagram_2D00_rechargeable.pdf

谢谢、此致、

Prakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prakash、

    对于通过 I2C 充电器控制的主机、请查看 BQ25620。

    对于独立充电器、请查看 BQ25616。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

      感谢您对 BQ25616的建议。 下面列出了一些问题:-

    1. SYS 引脚在任何情况下通过 USB/AC 适配器充电时的最大电压-5V 或电池作为电源 不会超过4.35V?

    系统引脚将是我的负载连接引脚?  

    3.我不想在 BQ25616中使用升压模式。 如何禁用它?

    我的负载是电池单元模块(GSM+GPS)和 WiFi 模块。 我是否应该在轻负载条件下运行 BQ25616以实现更高的效率?

    REGN 引脚的用途是什么?

    谢谢、此致、

    Prakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prakash、

    关于1、是的、默认输出电容器和 SYS 上的最小负载瞬态。  如果 SYS 上的瞬态大于3A、则可能需要在 SYS 上添加更多电容以最大程度地减小瞬态尖峰。

    关于第2条,是的。

    关于3、默认情况下不启用升压/OTG 模式、因此您无需执行任何操作。

    关于第4条,是的。

    关于5、REGN 是线性稳压器的输出、为所有内部电路供电、但也为 TS 上与电池热敏电阻并联的外部电阻分压器提供电压。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Jeff。

    这解决了我的查询。