This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070异常 PFC 波形

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200430/ucc28070-ucc28070-abnormal-pfc-waveform

器件型号:UCC28070

尊敬的专家

在满载条件下、从高压到低压测试输入欠压保护的电压、约180Vac 的电压、功率因数降至约0.86、输入电流失真。 如下所示:(1#波形是 DS 波形、2#是输入电流波形、3#是 GS 驱动波形)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    感谢您查询 UCC28070。

    我认为波形可能会发生的情况是、当电压为180Vac (254Vpk)时、由于 Kvff (前馈增益更新)、此时会出现不连续性。 因此、当您从较高的电压降低到较低的电压时、增益会增加、这可能会增加被视为突发尖峰的输入电流。 这可能会导致输出电容器过充、从而导致 OVP 情况、其中转换器停止开关、如电流波形的空白周期所示。

    您可以尝试增加输出电容器的值、以便在 Kvff 更新期间电压增加最小、并查看这是否会改善这种情况。 此外、在额定负载下、源极可能会出现压降、从而导致倍增增益翻转、进而导致干扰。 因此、您可以考虑将 VINAC 感应放置在交流信号干净的输入电容器之前(在二极管整流器和输入滤波器之前)、并查看是否有任何改进。 请分享原理图/UCC28070计算器、以便我们也可以验证它。

    此致、

    Harish