This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62813-Q1:最低输入电压要求

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62813-Q1, LM63635-Q1, TPS62870-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199206/tps62813-q1-minimum-input-voltage-requirement

器件型号:TPS62813-Q1
主题中讨论的其他器件: LM63635-Q1TPS62870-Q1

您好!

我们的要求如下:

降压转换器1 -

  • 输入电压:4V 至5.5V
  • 输出电压:3.8V
  • 输出电流:3A-3.5A

降压转换器2 -  

  • 输入电压:4V 至5.5V
  • 输出电压:3.3V
  • 输出电流:3A-3.5A

当我尝试在 Webench 中进行仿真时、TPS62813-Q1无法使用4V 输入产生输出、也就是说、它不能与该输入一同工作。

使用该器件生成3.8V 输出时、应提供的最小输入电压是多少?

此外、我还看到其他器件、如 LM63635-Q1等、它们需要一个引导至 PH 电容器、这类器件 也可以工作、或者它需要额外的电压来引导至 PH?

如果这两个器件都不符合我们的要求、是否有符合 AECQ-100标准的器件符合我们的要求? 请提供您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayur、

    感谢您的参与、  

    [引用 userid="493308" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199206/tps62813-q1-minimum-input-voltage-requirement "]当我尝试在 Webench 中进行仿真时、TPS62813-Q1无法使用4V 输入生成输出、表示它不能与该输入一同工作。

    由于 VOUT 和 VIN 之间的差值仅为200mV、负载电流为3.5A、因此该器件可进入100%占空比模式、其中高侧 FET 始终开启且 VOUT = VIN -(电感器 DCR 引起的压降)- (高侧 FET 导通阻抗导致的压降)-(PCB 寄生电阻导致的压降)。

    在此处了解有关100%占空比模式的更多信息-  了解低功耗直流/直流转换器中的100%模式(TI.com)

    [引用 userid="493308" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199206/tps62813-q1-minimum-input-voltage-requirement "]使用此器件生成3.8V 输出时应提供的最小输入电压是多少?

    产生稳定输出电压(3.8V)的最小输入电压 取决于负载电流、电感器 DCR、低侧和高侧 FET 的 RDS on 导致的平均压降。 因此、您的 VIN 应大于 VOUT +(IOUT * DCR)+(IAVG * RDS on)

    [引用 userid="493308" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199206/tps62813-q1-minimum-input-voltage-requirement ]此外、我还看到了其他需要引导至 PH 电容器的器件、例如 LM63635-Q1等、这些类型的器件 也可以正常工作、或者引导至 PH 需要额外的电压?

    LM63635-Q1属于 SR-WVB 产品系列、因此请在 E2E 中为此打开一个专用线程。

    [引用 userid="493308" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199206/tps62813-q1-minimum-input-voltage-requirement ]如果这两个器件都不符合我们的要求、是否有符合我们要求的符合 AECQ-100标准的器件? 请务必提供您的意见。[/引述]

    我将在一天结束前回来。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayur、

    [引用 userid="493308" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199206/tps62813-q1-minimum-input-voltage-requirement "]

    降压转换器1 -

    • 输入电压:4V 至5.5V
    • 输出电压:3.8V
    • 输出电流:3A-3.5A

    降压转换器2 -  

    • 输入电压:4V 至5.5V
    • 输出电压:3.3V
    • 输出电流:3A-3.5A
    [/报价]

    对于这两个转换器、我建议使用以下器件。

    TPS62813-Q1 - TPS6281x-Q1 2.75V 至6V 可调频率降压转换器数据表(修订版 I)(TI.com)

    TPS62870-Q1 - TPS6287x-Q1 2.7V 至6V 输入、6A、9A、12A、15A、15A 具有快速瞬态响应的可堆叠同步降压转换器数据表(修订版 B)(TI.com)

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moheddin、

    感谢您的详细回答。

    如果 Vin 和 Vout 之间的差值不足、Vout 的电压是否会出现线性压降、或者输出行为如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayur、

    [引用 userid="493308" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199206/tps62813-q1-minimum-input-voltage-requirement/4525970 #4525970"]如果 Vin 和 Vout 之间的差异不大,Vout 的电压是否会出现线性压降,或者输出行为是什么?

    在这种情况下、器件以100%占空比模式运行、在该模式下、高侧 FET 始终处于开启状态、因此 Vout 跟随 Vin、并像我之前所说的那样出现一些下降。

    请使用此应用手册了解有关100%占空比模式的更多信息- 了解低功耗直流/直流转换器中的100%模式(TI.com)

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。