This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:升压转换器设计-更改/获取所需输出- REG

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190788/lm5022-boost-converter-design---changing-getting-desired-output---reg

器件型号:LM5022

您好!

要求:

VIN = 15V;

Vout = 24V;

Iout = 6A;

我要在这里连接我的电路。  

我的问题:

我将获得28V 的输出。 我想将输出控制在24V

请指导我如何在设计中进行调整、以获得所需的24V 输出

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subash、

    感谢您使用 E2E 论坛、关于您的查询、FB 分压器未设置为正确的值、以便您获得24V 输出。 根据我使用电流设置进行的计算、您将获得大约27V 至26V 的输出。 也许可以检查您的 FB 分压器电路? FB 电压基准平均为1.25V、因此我将重新计算 FB 分压器电路。

    谢谢你

    此致、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @Haroon,感谢您的回复。 FB 引脚上的电压应该是多少? 什么会改变输出? 是 RT 电阻器吗? 还是 Comp 电阻器和电容器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subash、

    通过更改 FB 分压器电路、上电阻器和下电阻器来更改 Vout、并根据电阻值和 FB 引脚平均电压为1.25V 这一事实、您可以计算 Vout。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subash、

    在过去的24天里、我没有看到您提供的更新、因此我假设问题已得到解答、问题已得到解决。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有一些内容处于打开状态、请回复、该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或主题已被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已下达