This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:请提供可将我的输入电压升压至230VAC 的 IC、以9安培电流将其升压至400V

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019A, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200393/ucc28180-pls-provide-ic-which-can-boost-my-input-230vac-to-boost-it-to-400v-with-9-ampere-current

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件: UCC28019A

您好,团队

我的客户有疑问

实际上,我正在进行3.3kw 充电器项目,采用相移全桥拓扑,

它有三个步骤

1. EMI、

PFC 升压

3。 直流/直流降压

输入为230V 和50Hz 单相,输出为60V 和50A,用于电池充电,

在 PFC 部分面临问题,我之前使用的是 uc28180部件,但现在它不可用,

需要相同的功能部件号,能够在电流为8.25A 的情况下提供390V 至400V 的 PFC 输出”

这对我的客户非常重要、请提供一些建议、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Ying、

    我们确实 提供了 UCC28019A。 两者之间的主要区别在于 UCC28019A 是固定频率 PFC、 引脚4用作输入感测引脚来检测欠压。  

    但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JCHK

    感谢您的快速回复。

    但 UCC28019A 的功率仅为100W 至2kw 提及、我的客户需要 PFC 升压 IC、它提供400V 输出电压和8.25安培电流、即能够运行3.3kw 负载、请推荐更合适的 IC。

    此致、

    凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Ying、

    UCC28180的输出功率范围为100W 至几 kW。 这实际上非常相似。 这是建议的范围、而不是控制器的限制。 限制实际上来自外部组件应力。

    对于此功率范围、通常我们建议 使用 UCC28070。 这是一种交错式 PFC、有助于更大限度地降低 EMI 和传导损耗。  

    我希望这能回答你的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JCHK

    感谢您的快速回复。

    我会将您的回复转发给我的客户、非常感谢您的快速回复。

    此致、

    凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katherine、

    谢谢你。 如果您的客户有任何其他问题、请告诉我。