主题中讨论的其他器件: UCC28019A
您好,团队
我的客户有疑问
“实际上,我正在进行3.3kw 充电器项目,采用相移全桥拓扑,
它有三个步骤
1. EMI、
PFC 升压
3。 直流/直流降压
输入为230V 和50Hz 单相,输出为60V 和50A,用于电池充电,
在 PFC 部分面临问题,我之前使用的是 uc28180部件,但现在它不可用,
需要相同的功能部件号,能够在电流为8.25A 的情况下提供390V 至400V 的 PFC 输出”
这对我的客户非常重要、请提供一些建议、谢谢。