This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22673:软启动功能

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200146/lm22673-soft-start-function

器件型号:LM22673

大家好、

如果不需要软启动功能、该引脚如何处理?  当悬空该引脚时会发生什么情况? 谢谢。

BRS、

弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、  

    如果您不需要延长内部0.5ms 软启动时间、则可以使 SS 引脚保持悬空状态。  

    当引脚悬空时、内部软启动斜坡将是唯一控制启动时间的斜坡。 如果需要进一步降低斜升速度、您可以使用外部电容器增加更多时间。  

    此致、  

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denislav:

    感谢你的帮助。 没问题。