This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022和 LM5022-Q1之间的差异

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022, LM5022-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200289/lm5022-the-difference-between-lm5022-and-lm5022-q1

器件型号:LM5022

大家好、

车辆规格和 LM5022的工业规格材料之间的开关频率设置上限是否存在差异?

为什么开关频率存在差异? 除了开关频率之外、这两者之间还有其他不同的功能吗? 谢谢。

此致、

Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    感谢您使用 e2e 论坛。

    LM5022和 LM5022-Q1的频率设置范围相同、介于200至2200KHz 之间。
    器件之间的主要区别是工业或汽车应用类型、正如您已经提到过的。 Q1器件适用于需要 AEC-Q100认证的汽车应用。

    这两个器件的功能和特性应该是相同的。
    这意味着您也可以将 LM5022的 Fsw 增加到2200kHz、
    即使没有明确的测试条目行、数据表中给出了 RT 的最小值/最大值6.65k 欧姆、也是如此。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Niklas