This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410-Q1:高侧放大器;输入电压为35V 时的低电流限值

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200480/lmr50410-q1-high-side-low-current-limits-at-vin-35v

器件型号:LMR50410-Q1

尊敬的所有人:  

我想知道以下值是否随 Vin 增大而变化  

 Vin=35V 时的高侧和低电流限制是什么 ?

感谢您的支持、

此致、

Matisse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此参数不会随输入电压的变化而变化。 您可以针对您的应用获取数据表中指定的内容。

    此致、

    宏嘉