This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1085:完全符合 RoHS 标准的替代产品

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199549/lm1085-fully-rohs-compliant-alternative

器件型号:LM1085

大家好、

我正在为下面列出的器件寻找完全符合 RoHS 标准的替代产品。

  • LM1085IS-12/NOPB
  • LM1085ISX-5.0/NOPB
  • LM2990SX-12/NOPB

是否有更好的选择?

此致、

Kavita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kavita、

    TPS7A3301RGWR 是 LM2990SX-12/NOPB 的完全符合 RoHS 标准的替代产品。  

    LM1085是一款较旧的器件、我们没有与所有 LM1085 规格相匹配的符合 RoHS 标准的器件。 我仍想提出一项符合您需求的器件建议。 您是否需要输入/输出电压、电流或其他规格?  

    此致、  

    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    感谢你的帮助。

    抱歉、我没有任何其他规格。

    您可以推荐哪些具有最相似之处的器件?

    此致、

    Kavita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kavita、

    LM1085具有7A RoHS 豁免且主要是无铅的、请参阅 TI 的环境信息RoHS 豁免文档。  

    如果您需要3A 电流、我认为 TPS7A53 非常适合 LM1085ISX-5.0/NOPB

    如果优先考虑大于29V 的电压、我认为 TPS7A47 可能非常适合。  

    请告诉我我推荐的器件是否是可行的替代器件。 我很高兴找到 更适合您的应用的解决方案。

    BR、

    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、  

    是的、这些都是很好的选择、将会向客户提出这些建议。

    谢谢你。

    此致、

    Kavita