This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27313:用户控制电流源的问题。

Guru**** 2507965 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199400/lm27313-question-about-controlling-the-current-source-by-user

器件型号:LM27313

您好、Forum

我是否能够控制 LM27313中电流源的电流值? 如果是、如何操作?

我想清楚地说明、因为数据表中有一些不同的常量值、例如最小值为5.5uA 或3uA。

如果我能得到一个明确的答案,我将非常感激。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyungmo、

    不确定我是否正确地获得了您的观点。

    在器件工作期间 、来自电源的最大输入电流将由开关电流限制控制、尽管不是直接控制。

    您能否指出 5.5uA 或3uA 在数据表中的位置?

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhong、

    您可以看到图23。 在数据表中、有一个"电流源"、使电流达到5.5uA。  

    在8.2.2.4中、有一句类似于"I_CL_ADJ 的最小值为3uA "的句子。

    所以、我的问题是...

    我能否管理来自当前课程的当前值? 如果是、用户如何手动更改它?

    如果不是、可以通过什么方式更改来自电流源的电流值?

    此致、

    Kyungmo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyungmo、

    您要检查的器件是文献编号为 SNVS487E 的 LM27313吗?

     本数据表中没有图23和8.2.2.4部分。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    哦、这是我的错误... 我在这里放置了错误的组件。 它应该是 LM3489Q、而不是 LM27313。

    请再次检查、并更改组件编号。

    谢谢!

    此致、

    Kyungmo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyungmo、

    LM3489Q 由其他产品线提供支持。 为了获得快速响应、我建议关闭此主题、然后提交一个具有正确 组件编号的新 E2E 主题。 新主题将根据正确的组件编号自动分配给正确的人员。 谢谢你。

    此致

    Lei