This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8864-Q1:LED 背光驱动器选项

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8864-Q1, TPS92381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199099/lp8864-q1-led-backlight-driver-options

器件型号:LP8864-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS92381

我需要 LED 背光驱动器。

我的 Vin=5V、我需要将其升压到19.2V。

4个灯串、每个灯串6个 LED、灯串电流约为120mA。

 

第一个选项:

LP8864-Q1

它支持高达200mA 的灯串电流。

您是否有此案例的效率图?

据我所知、我不需要使用 IIC 对其进行配置以进行常规操作。

我是对的吗?

 

第二个选项:

TPS92381、但它支持高达120mA 的电流。

我在其他胎面中看到过、但为了清楚说明、

我可以在两个输出之间快捷并为每个灯串获取更高的电流吗? 请参阅下面的原理图。

您是否有此案例的效率图?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Ido

    对于 LP8864、是的、您可以让 LP8864在没有 IIC 的情况下工作。

    对于 LP8867、可以将两个通道组合在一起。

    顺便说一下、 本例中的 EE 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以合并到 TPS92381中的通道吗?

    EE 代表什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Ido

    您可以组合 TPS92381的通道。

    EE 表示终端设备。