This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:TPS51200上电和断电期间的 Vref

Guru**** 2522740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198466/tps51200-vref-during-power-up-and-down-on-tps51200

器件型号:TPS51200

您好!  

 

在上电和断电期间、DDR4 DIMM/SODIMM 插接到 FPGA 板上的 VREF 遇到了一些问题。

在不使用 DIMM/SODIMM 的情况下加电期间的示例

插入 DIMM/SODIMM 模块后、我们看到了这种非单调上升。

在插入 DIMM/SODMII 模块并接通电源后是否需要这样做? 如果不是、我们如何解决此问题?

我们还可以在 VREF 以及 DIMM/SODIMM 断电期间看到下冲。 有什么想法我们如何解决这个问题呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KJ、

    您是否有可以提供的原理图?

    通常、FPGA 对加电和断电有非常具体的时序要求。 确保 FPGA 的电压轨时序正确。

    此致、

    Sam Gradinaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们确实具有加电和断电顺序。 我们是 FPGA 制造商、因此我们了解这一要求。 是否还有其他可能导致这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KJ、

    我们需要更多的信息来找出原因。 您能否提供原理图以便我们了解外部组件选择是否正确? 这是一个公共论坛、因此如果存在此问题、请联系您当地的 TI 代表、通过电子邮件通信继续讨论。

    此致、

    Sam Gradinaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KJ、

    您是否联系过当地的 TI FAE 以通过电子邮件联系我们?

    此致、

    Sam Gradinaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    您能帮助提供马来西亚当地的 FAE 吗?

    谢谢、

    KJ Ooi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KJ、

    您可以通过 s-gradinaru@ti.com 向我发送电子邮件 、我们可以将讨论脱机。 我现在将关闭此主题。

    谢谢你。

    此致、

    Sam Gradinaru