This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] LM2105:如何为直流电机驱动应用选择最佳的半桥栅极驱动器?

Guru**** 2600085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212652/faq-lm2105-how-do-i-choose-the-best-half-bridge-gate-driver-for-dc-motor-drive-applications

器件型号:LM2105

如何为直流电机驱动应用选择最佳的半桥栅极驱动器?

有电机的应用中、需要使用驱动器组件。 鉴于可用的电机驱动器数量庞大、即使是来自单个制造商、选择合适的电机驱动器可能会让人不知所措。 对于每个任务、都有一个很长的参数列表。 您应该专注于哪些规格或特性来作出决定?

此常见问题解答将提供选择用于直流电机驱动应用(如有刷直流、无刷直流和步进电机)的半桥栅极驱动器的一些设计注意事项。

作为三相电机驱动器的替代方案、半桥栅极驱动器有助于提高系统效率并减小整体系统尺寸。 每个相位上放置的紧凑型半桥驱动器可最大限度地减小驱动器和电源开关之间的空间、从而降低开关损耗和 EMI 挑战。 (请阅读 此常见问题解答中有关三相和单相驱动器配置的更多信息。)

要选择合适的半桥驱动器、必须在可靠性、尺寸/成本和与其他系统组件(如微控制器和电源开关)的兼容性之间进行权衡。 例如:

  • 紧凑型家用电器 可能需要更大限度地减小 PCB 尺寸并选择集成自举二极管等组件的小型 SON 封装。
  • 高产量消费类市场 多种类型 可能强调寻找具有多源引脚的通用、经济高效型驱动器。
  • 电机系统发出噪声 可能会优先考虑稳健性、并根据电压范围或击穿保护方法仔细进行选择。
  • 步进驱动系统 可能需要适应有限的 GPIO 微控制器、并寻找支持单 PWM 输入的驱动程序。

下表总结了直流电机驱动系统和明星栅极驱动器的一些常见设计注意事项、可解决这些问题。

如果您对如何为电机驱动应用选择驱动器有更多疑问、请选择此页面上的"+提出相关问题"按钮、我们的专家会给出建议!

注意事项

LM2105号决定新品!

LM5109B

LM5108

LM5106的试验

UCC27710

自举电源电压

绝对最大 VHB  (针对电机瞬态的裕度)。

107 V

90V

110 V

114 V

700 V

负电压处理

建议的最小瞬态 VHS  (用于防范负瞬态的裕度)。

-18.

-1

-1

-1

-11.

安全联锁或死区时间

可提供击穿保护。

✗μ A

✗μ A

✓μ A

(互锁)

✓μ A

(死区时间)

✓μ A

(互锁)

集成的自举二极管

减少组件数。

✓μ A

✗μ A

✓μ A

✗μ A

✗μ A

热性能

节省 PCB 面积。 注意:大约 关系。

5x4mm (SOIC)

5x4mm (SOIC)

4x4mm (WSON)

3x3mm (VSON)

3x5mm (VSSOP)

4x4mm (WSON)

5x4mm (SOIC)

拉电流/灌电流

当需要更高的电流时、无需使用外部升压级。

不确定您的系统需要什么? 查看我们的 最小电流计算器

0.5 A/0.8 A

1A/1A

1.6 A/2.6 A

1.2A/1.8A

0.5A/1.0A

欠压锁定(UVLO)

防止电源开关过热。

5V

8 V

5V

8 V

10 V

单输入兼容性

减少所需的 MCU GPIO 信号的数量。

✗μ A

✗μ A

✗μ A

✓μ A

✗μ A

每千片价格

←------- 较低的------------------------------------------------------------------ 较高------- →μ A

推荐用于…μ F

电路板空间和成本最关键的通用应用。

至少需要1A 电流的通用应用。

以尺寸为重点、需要更高 VHB 裕度、保护或更高峰值电流的应用。

其中最优先支持单个 PWM 输入的应用。

高电压应用。