This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51221:需要澄清数据表提供的谐振电容器公式中的术语。

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51020, BQ51221, BQ51021, BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228418/bq51221-need-clarification-of-terms-in-resonant-capacitor-equations-provided-by-datasheet

器件型号:BQ51221
主题中讨论的其他器件: BQ51021、BQ51020、 BQ51013B

以下是来自数据表的摘录。 F 是频率、但从未讨论术语 S 和 D。 什么是 S 和 D? 在第一个等式中、L 上方的撇号是什么?

10.2.1.2.9串联和并联谐振电容器
谐振电容器 C1和 C2根据 WPC 规范进行设置。 尽管这是一种双模解决方案、
PMA 未指定谐振电容器的确切谐振频率、实际上也未指定
确实需要谐振电容器。

计算谐振电容值的公式如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我不推荐 BQ51221、这是一款双模器件、会给您的设计增加不必要的复杂性、并会导致问题。

    如果您需要 I2C 支持 BQ51021、请查看 BQ51020。

    C1和 C2 --这是规范中的标准 WPC 调整要求。  BQ51013B 数据表中的解释更长且更详细、也适用于 BQ5102X。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分