This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:可堆叠二级保护器

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ77216, BQ7718
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227905/bq77216-stackable-2nd-protector

器件型号:BQ77216
主题中讨论的其他器件: BQ7718、BQ76952

大家好  

我是否可以知道 bq77216器件是否适用于32节串联电池组设计? 如果可以、您是否有任何参考设计?   

谢谢。  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    从理论上讲、这应该没问题。 若要从顶部器件降低电压、必须进行一些逻辑和电平转换。

    遗憾的是、我们没有这方面的参考设计。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:  

    我明白了。 您是否有任何堆叠第二个保护器参考设计? 只需参考一下、这样我们就可以更轻松地开始设计原理图。  

    谢谢。  

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    我们没有针对堆叠式 BQ77216的参考设计、但是他们可以查看类似的保护功能、例如具有参考设计(TIDA-00108)的 BQ7718。 他们还可以查看 BQ76952 EVM、其中包含堆叠式 BQ7718的示例。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:  

    明白了、谢谢。  

    插孔