请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77216 主题中讨论的其他器件: BQ7718、BQ76952
大家好
我是否可以知道 bq77216器件是否适用于32节串联电池组设计? 如果可以、您是否有任何参考设计?
谢谢。
插孔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jack:
我们没有针对堆叠式 BQ77216的参考设计、但是他们可以查看类似的保护功能、例如具有参考设计(TIDA-00108)的 BQ7718。 他们还可以查看 BQ76952 EVM、其中包含堆叠式 BQ7718的示例。
此致、
Luis Hernandez Salomon