This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 150V 降压转换器/控制器

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C53

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228551/150v-buck-converter-controller

主题中讨论的其他器件:UCC28C53

TI 专家、  

对于150V 降压 转换器/控制器有什么建议? 9V 输出、最大负载=200mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    任何降压转换器都应该工作、例如 ucc28c53

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Huang  

    非常感谢您的答复。  

    我将检查此设计。