This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV707:VIN 上电至3.3V 后 TLV70726的上电时间是什么?

Guru**** 2505475 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226360/tlv707-what-is-power-up-time-of-tlv70726-after-vin-is-powered-up-to-3-3v

器件型号:TLV707

大家好!

我的一个客户正在考虑使用 TLV70726作为其下一个产品。
目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?


VIN 上电至3.3V 后 TLV70726的上电时间是多少?
他们想知道从3.3V 输入电压加至1V 输出电压超过此范围所需的时间。

有任何计算方式吗?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    我很抱歉。 我忘记在 客户案例中告诉您 TLV70726输出电容器的值。
    它们要在 VOUT-GND 之间连接8uF 电容器。

    非常感谢您的答复。

    此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:  

    TLV707具有~100us 的启动时间。 数据表中列出了这部分内容:  

    EVM 用户指南中还显示了启动波形:  

    即使 Cout 较高、时间也应保持在同一范围内。  

    此致!  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    非常感谢您的答复。

    我认为电气特性表中的启动时间意味着从 EN 置位开始的时间。
    客户希望了解 VIN 电压快速上电后的启动时间。 (在这种情况下、EN 引脚连接到 VIN)

    我认为他们希望知道的启动时间 比  EN 置位情况更长。

    您能给我评论一下吗?

    谢谢、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:  

    通常、如果 EN=VIN、则启动将保持不变。  

    没有正确的方法可以计算这个值。 我可以继续操作、使用一个 EVM 并进行测量、以提供更好的估算值。 该 EVM 配备了2.8V 输出电压选项、在我无法获得  TLV70726的情况下是否可以这样?  

    Vin 的预期上升时间是多少?  

    此致!  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    非常感谢您的友好回复。

    2.8V 版本没问题、那么您能否使用 EVM 测量 VIN 上电后的启动时间?
    它们预期的 Vin 上升时间为500us。
    它们还会将 EN 端子连接到 Vin

    如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    再次感谢大家、此致、
    和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:  

    感谢您的确认。  

    我将在一天结束之前收集数据后作出响应。  

    此致!  


    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:  

    很抱歉延迟响应、EVM 修改了3.3Vout 选项、我们到目前为止仅在内部提供2.85V 选项。  

    以下是 TLV707285的启动时间:  

    Ch1 Vin=Ven=3.3V、上升时间~500us

    通道2:Vout~2.85V  

    此致!  

    Edgar Acosta